请问TI的工程师,CC254x说的一颗纽扣电池能用一年,这肯定是有电池的要求和程序代码的要求,我看到很多设备都宣称自己一颗电池能工作2-3年,这个时间也肯定是计算出来的,如果我自己开发一个设备,如何去计算这个设备的工作时间呢?
以最简单的例子来说,即SimpleBLEBroadcaster这个例程来说,只是一直在广播,如果我使用一颗容量为X毫安时的电池,我自己的理解是:
在广播的时候我设置的是-6db,TX耗能23.8mA,假设一个广播时长为a秒,广播间隔为1s的话,其余的能量消耗,可以忽略不计,则总工作时间:
[X/(23.8*a*24)] 天。
请问能这样计算吗?这方面我不太了解。