Central端配置成:
void SimpleBLECentral_Init( uint8 task_id )
{
..................
uint32 passkey = DEFAULT_PASSCODE;
uint8 pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE;
uint8 mitm = TRUE;
uint8 ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
uint8 bonding = TRUE;
GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_DEFAULT_PASSCODE, sizeof( uint32 ), &passkey );
GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_PAIRING_MODE, sizeof( uint8 ), &pairMode );
GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_MITM_PROTECTION, sizeof( uint8 ), &mitm );
GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_IO_CAPABILITIES, sizeof( uint8 ), &ioCap );
GAPBondMgr_SetParameter( GAPBOND_BONDING_ENABLED, sizeof( uint8 ), &bonding );
..........
}
第一次连接成功后,lcd显示pairing success 。断开连接,重新连接一次,LCD显示bonding success。
此时 去读 SimpleBLEPeripheral 的 FFF5 值,返回错误码 05 ,和没bonding时读的结果一样。
有几个问题请教各位:
1,为什么第二次连接后才显示bonding success ?
2,为什么绑定后还是无法读加密的数据,是绑定没有完成吗?
3,看以前的绑定讨论贴,密码是底层自动生成,如果是这样的话,那么主机即使不知道从机的密码也可以强行绑定?这样加密就失去意义了?
应当如何理解密码生成问题呢?
4,如何在Central端的代码里实现 BTool里的 send Pairing Request/Send Passkey/encrypt Link 的过程呢?
谢谢!