請問source code要從哪裡改秒數?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear Yan,
我的意思是講說 我們假設cc2541跟device 已經連上了。
我們Android 去load cc2541的時間是每秒鐘一次,以Iphone來講 有UI可以調時間是最小0.1到最大2.5秒
但Android 沒看到有UI可以調,請問 source code 要改哪裡呢?
我是有看到可疑的地方可以更改是在st_util.c這個file
// Data readout periods (range 100 - 2550 ms)
#define SENSOR_MIN_UPDATE_PERIOD 100 // Minimum 100 milliseconds
#define SENSOR_PERIOD_RESOLUTION 10 // Resolution 10 milliseconds
請問這個是在更改什麼呢?
然而我發現在sensorTag.c裡面原來已經define好 多少秒讀一次
static uint16 sensorMagPeriod = MAG_DEFAULT_PERIOD; //1000
static uint16 sensorAccPeriod = ACC_DEFAULT_PERIOD; //1000
static uint16 sensorTmpPeriod = TEMP_DEFAULT_PERIOD; //1000
static uint16 sensorHumPeriod = HUM_DEFAULT_PERIOD; //1000
static uint16 sensorBarPeriod = BAR_DEFAULT_PERIOD; //1000
static uint16 sensorGyrPeriod = GYRO_DEFAULT_PERIOD; //1000
但如果我加大到五分鐘 就好像五分鐘開始load一次data沒錯,但如果我想要一開啟的時候強制要load data在五分鐘load一次data
有解嗎?
謝謝
BEN