TI工程师,你们好,请教一个问题。在测试时,遇到这样的困扰。
使用芯片:CC2540;
设备清单:两个相同的蓝牙从机设备A和B,一个为USB DONGLE,一个为手机;
场景:从机设备A与USB DONGLE进行蓝牙通信测试,从机设备B与手机进行蓝牙通信测试;
理想情况是一个cc2540从机设备A与USB DONGLE相连进行通信测试,另一个cc2540从机设备B与手机相连。
问题:两个测试同时进行时,实际上经常会是从机设备A与手机相连了, 或者从机设备B与USB DONGLE相连了,
影响了各自的蓝牙测试。怎样才能避免相互干扰呢?
解决方法: 设置广播类型,绑定,白名单?能说说具体的流程和做法吗?
谢谢,谢谢!