在官方给出的KeyFob 例子中 和IOS 7 设备链接 用SensorTag APP 进行链接
enable_update_request 改为真1 的话 链接设备后 一会有自行断开链接 这个参数更新参数请求 为真的话
是更新一下定义的参数给BLE 吗?
uint8 enable_update_request = DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST;
uint16 desired_min_interval = DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL;
uint16 desired_max_interval = DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL;
uint16 desired_slave_latency = DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY;
uint16 desired_conn_timeout = DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT;
如果这样的话 在KeyFob 案例中这个 enable_update_request = 0 的 那么下面定义这些参数都不能更新吗?
如果是在链接后更新参数的话 是IOS设备发起更新还是 外设发起更新, 更新参数又以那边为准?
enable_update_request 这个参数怎理解?
谢谢回答