This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

密码配对功能



这是密码生成函数,如果主机是手机 可以输入可以显示,外设是2540 可以显示  那么这个函数是不是移植到外设工程里

// GAP Bond Manager Callbacks
static gapBondCBs_t simpleBLEPeripheral_BondMgrCBs =
{
  simpleBLECentralPasscodeCB,                     // Passcode callback (not used by application) 密码回调 
  NULL                      // Pairing / Bonding state Callback (not used by application) 绑定 配对 回调
};

是不是这样写? 为何还是在链接过程中外设并没有打印出要配对的密码 配对过程还是不需要密码来协助?

我就是想要一个 能够提供密码的例程和讲解,请IT 员工们回答问题的时候捉重点 ,不要一个回答一点,一个回答一点,

最终还是让读者很难看懂,谢谢!

还有在IT 1.3协议栈里的   SimpleBLEPeripheral 工程中俄特征值5 SIMPLEPROFILE_CHAR5_UUID  中他的属是可读的为何通过

IOS lightBluetoots APP 对他进行读的时候需要密码配对呢? 这里在工程代码哪里进行描述?

密码是多少,在哪里定义?