This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R-Q1: 编译生成的out、bin、hex、map文件区别。

Part Number: CC2642R-Q1


编译生成的out、bin、hex、map文件区别。

每种文件使用场景是什么样的?

  • 您好,

    1. out文件:这是编译器生成的二进制可执行文件,可以直接烧录到芯片中运行。通常在嵌入式系统中使用,比如单片机或者嵌入式设备中。

    2. bin文件:这也是一个二进制文件,包含了程序的机器指令和数据。通常用于将程序烧录到芯片上,可以直接使用烧录器烧录。

    3. hex文件:这个文件是一种十六进制格式的文件,包含了程序的机器指令和数据。通常也用于将程序烧录到芯片上,可以直接使用烧录器烧录。与bin文件相比,hex文件具有更好的可读性和容错性。

    4. map文件:这是一个映射文件,列出了程序中每个函数、变量和数据的地址和大小等信息。通常用于调试和优化程序,以便确定哪些部分使用了过多的内存或者需要进一步优化。

    使用场景:

    • out、bin、hex文件通常用于将程序烧录到芯片中运行,不同的烧录器可能需要不同的文件格式。

    • map文件通常用于调试和优化程序,以便查找内存使用问题或者优化代码结构。

  • 明白了,感谢您的专业解答!