- CC2642如何进行数据收发?
- 数据收发使用那个demo?
- 模块与手机连接成功后,手机发送的数据模块是通过回调接收吗?
- 模块发数据给手机使用那个接口进行发送?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这边建议您进入我们的TI Resource Explorer,在Training部分有相关的SimpleLink Academy for CC13xx CC26xx (6.40.00.00)的一步步学习了解,我们建议您查看bluetooth5中的Scanning and Advertising和Connections,会有对上述问题的解释与讲解。
希望能够帮助到您。
您好,
为了更好地了解CC2642 设备如何发送和接收数据,我建议您看一下这个 SLA:
您还可以使用有关其 SDK 的所有 SLA 资源:https: //dev.ti.com/tirex/
BLE5 Protocol Stack具有GAP和GATT(Generic Attribute Profile)向手机传输数据的功能。
如果要更改密码,可以在文件bcomdef.h 中找到define B_APP_DEFAULT_PASSCODE。
这 define 了设置 BLE Default Passcode。
希望可以帮助到您。