hi, all;
我在central端执行GATT_WriteLongCharValue操作, 但是他的返回值为fail, 失败的原因为blePending(0x16)
具体代码如下:
/*这里获取notification事件的charhdl, 有进行跟踪,获取的值是正确的(和server端打印的一致)。 */
slave_block[i].ble_charhdl6= BUILD_UINT16( pMsg->msg.readByTypeRsp.dataList[0], pMsg->msg.readByTypeRsp.dataList[1] );
/* 对notification进行enable操作 */
gattPrepareWriteReq_t req;
req.handle = slave_block[i].ble_charhdl6 + 1; /* 找到CCC的句柄 */
req.len = 2;
req.pValue[0] = LO_UINT16(SERVER_NOTIFICATION_ENABLE); /* 0x01 */
req.pValue[1] = HI_UINT16(SERVER_NOTIFICATION_ENABLE); /* 0x00 */
req.offset = 0;
status = GATT_WriteLongCharValue( slave_block[i].ble_connhdl, &req, simpleBLETaskId ); /* 调用LONG函数进行写操作 */
/* slave_block[i].ble_connhdl 这玩意也为0,感觉有点诡异,但在前面跟踪的时候确实为0 */
if (status == SUCCESS) {
LCD_WRITE_STRING( "write success", HAL_LCD_LINE_3 );
} else {
LCD_WRITE_STRING( "write fail", HAL_LCD_LINE_3 ); /* 结局失败,原因码为 0x16 */
SerialPrintValue("fail reason", status, 16);
SerialPrintString("\r\n");
}
我在server端的simpleProfile_WriteAttrCB的 GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID分支进行打印到LCD检查,发现没进入该条件
请各位大神帮帮忙, Ti的工程师指点下更是万分欣慰
BR
TKS