This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何修改central & periphera关联时间 ?



大家好

请问如何如何修改central & periphera关联时间 ?

目前我只看到最大关联时间和最小关联时间的修改,我修改了最小关联时间,但是从抓包看是没啥效果的。

求真解!!

谢谢

  • 你是说连接间隔吧?参考这个帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/51243.aspx

  • viki, 感谢您的回复

    目前我的问题是这样的:

    我把主机和从机的 “最大连接间隔改为40 ×1.25” , “最小连接间隔修改为10 × 1.25”

    但是为sniffer抓包看到主机的关联请求报文中的connect interval还是 0x0050;  这个数据超过了我设定的范围

    因此我认为应该是在那里还需要设置or 执行点什么?

    谢谢