This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问TI工程师,关于蓝牙的一些小问题



您好,我有一些关于蓝牙的小问题,由于以前没接触过Tibluetooth,最近在选择方案,想先了解一下两个基本的问题:

1、蓝牙是否可以实现广播发送,就是一对多的情况下,是否能够一个节点发送一个消息,其他节点同时收到,假设从节点距主节点距离一样。我想知道的是否能“同时”。

2、蓝牙的实际传输速率是多少,不要理论值。跑上协议栈之后的实测速率。

3、蓝牙是否能够自动重连。就是将已经建立连接的两个节点,其中一个拿出连接范围,断开连接,然后再将其移到可连接范围内,能否自动重新连接上。

希望能得到回答。先谢谢了。

  • jackiaha,

    1, BLE 可以做到, 一个广播,其他几个节点同时接收。传统蓝牙没有这个功能。

    2. BLE的实际传输速度的话,TI的CC254x跑协议栈目前能达到100kbps,主要的限制在手机端,iOS设备苹果限制,只能到1.5kByte/s,Android手机,由于不同硬件,因此不好说,如果你有机会多测几个手机的话,欢迎共享 :)

         传统蓝牙的话市面上的产品,包括TI的,一般都能达到300kByte/s 以上。

    3  BLE可以做到,只要master断开连接后立即开始扫描,slave断开后立即开始广播,就能自动重连,传统蓝牙也类似,master断开后立即开始page, slave则立即打开page scan就可以。

  • 非常感谢您的回答,对我很有帮助。