This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541 调试打印的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

1. 已经可以用UART输出调试信息,但是在多个地点输出调试信息时,会出现调试信息被遗漏的情况,使能的是宏包括:

    HAL_UART_DMA=1

    HAL_UART_TX_BY_ISR

     TI的UART输出是同步操作吗?会锁中断吗?在哪些情况下会出现调试UART信息被遗漏覆盖的情况?

2. 是否可以支持使用stdio中的printf打印输出到串口?

    我可以include stdio,同时也可以调用printf,但是没有在我的调试串口中看到printf的输出,在options中去掉"With I/O emulation modules"也没有用,还是看不到printf的打印从UART上输出~