Part Number: CC2642R-Q1
TI工程师,
你好!
请教一下:persistent_app程序空间能比用户程序空间大吗?就是flash划分有极限要求不?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这个问题,稍后会为您解答。
“persistent_app”程序空间可以大于用户程序空间吗?
是的,“persistent_app”程序空间可能更大;但是,您可能必须减小用户程序空间的程序大小。换句话说,您必须注意两个应用程序堆栈的堆大小。
这边给您提供了可用于调试可能出现的堆和堆栈问题,并帮助您确定应用程序的最小大小要求。
dev.ti.com/.../debugging-index.html
此外这里是堆配置的资源
flash分区有限制要求吗?
您这边介意澄清一下你所说的限制要求是什么意思吗?
如果您谈论的是闪存的块大小,则为 8kB。您可以在我们的用户指南、CC2642R-Q1 数据表中的第 8.7 节和技术参考手册中的第 8.5 节中找到更多信息
以下为您分别按照顺序提供了链接:
user's guide, section 8.7 in the CC2642R-Q1 datasheet, and section 8.5 in the Technical Reference Manual.
您这边有问题直接在论坛发帖交流就可以了,非常感谢我的回答可以帮助到您。关于您这边说的,你可以进行尝试以下,有可能是sdk版本更新变化了,目前来说是可以按照我说的分的。