请问芯片里面的mac地址是否芯片出厂的时候已经固定写好并且唯一?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,mac地址是可以进行修改的,这边修改的话可以通过Flash Programmer 2 进行修改
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/FLASH-PROGRAMMER-2/1.8.2
这边我为您提供了软件的下载链接,希望可以帮助到您这边
请问如果不修改,是否出厂的时候已经自带mac地址?而且mac地址是唯一的?
对 如果您这边不修改的话 出厂是会带mac地址的,这个mac地址是唯一的
您这边通过软件 可以读取到这个mac地址
请问如果用flash programmer2修改的话,是否有可能修改的地址和之前的重复?地址变成不唯一了?
德州仪器的所有BLE无线MCU均已把一个唯一的48位IEEE BDADDR预编程到芯片的工厂配置区域(FCFG)。在生产过程中,德州仪器会为芯片提供由TI专属的24位IEEE OUI模块之一生成的BDADDR。使用TI编程的IEEE地址不收取额外费用。可以在此处的IEEE网站上找到OUI列表。请注意:我们只能保证BDADDR是唯一的,不保证是连续的或者来自同一德州仪器OUI模块,即使是同一批芯片。除非已将 secondary address编程到客户配置区域(CCFG),或者在BLE协议栈初始化过程中应用程序通过供应商特定的HCI命令指定了备用地址,否则IEEE BDADDR将用作器件的公共蓝牙身份地址。可使用JTAG编程工具(例如Flash Programmer 2或Uniflash)或通过调用HCI_ReadBDADDRCmd API从软件读取器件的BDADDR。