Hi 大家好,我又来烦大家了!
官方例程simpleBLEPeripheral,文件simpleBLEPeripheral.c中有这么一个数组:static uint8 scanRspData[] 。这个数组包含一些扫描的响应数据信息。
想请教下,这个数组的各部分内容的作用。
{
// complete name
0x14, // length of this data
GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,
0x53, // 'S'
0x69, // 'i'
0x6d, // 'm'
0x70, // 'p'
0x6c, // 'l'
0x65, // 'e'
0x42, // 'B'
0x4c, // 'L'
0x45, // 'E'
0x50, // 'P'
0x65, // 'e'
0x72, // 'r'
0x69, // 'i'
0x70, // 'p'
0x68, // 'h'
0x65, // 'e'
0x72, // 'r'
0x61, // 'a'
0x6c, // 'l'
// connection interval range
0x05, // length of this data
GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,
LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ), // 100ms
HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ),
LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ), // 1s
HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ),
0x02, // length of this data
GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL,
0 // 0dBm
};
另有一个数组:attDeviceName[GAP_DEVICE_NAME_LEN] = "Simple BLE Peripheral";从字面看,这个应该是设备名称,但是我用Andriod上的“BLE Device Monitor”扫描后,第一时间看到的名称是scanRspData中的字符串,而非“Simple BLE Peripheral”。
请教,究竟哪个才是设备名称呢?