请问CC2540一个主机与多个从机配对绑定之后,如果所有的连接都断开了,请问有什么API使主设备可以直接连接到从设备吗?还是必须要经过发现设备->连接设备的过程?我想问一下不是之前配对之后已经记录一些从设备信息吗?不能通过这些从设备信息直接链接吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问CC2540一个主机与多个从机配对绑定之后,如果所有的连接都断开了,请问有什么API使主设备可以直接连接到从设备吗?还是必须要经过发现设备->连接设备的过程?我想问一下不是之前配对之后已经记录一些从设备信息吗?不能通过这些从设备信息直接链接吗?
还有一个问题为什么CC2540只能连接三个设备,这个软件可以更改吗?发现设备到建立连接正常通信最快要多久?
我想做一主多从的蓝牙联网,想叫主机连接从机设备,比如我有多个从机一个控制灯,一个控制蜂鸣器..........每次有控制灯的指令时我进行与灯的从设备进行连接,同样的有蜂鸣器控制指令是与蜂鸣器的从设备进行连接,连个从设备不同时通信,但是虽然绑定了,就像手机配对了,点到那个设备连接哪个,我这里怎么做到手机似得得到绑定信息之后进行连接通信呢?
hi,yan
请问主设备与从设备连接的问题,是不是每次主设备与从设备连接,要占用主设备资源,等连接断开释放资源?还是手动释放,为什么我多个设备断开-连接-断开-连接调用多次之后就会出现连接函数返回值是bleAlreadyInRequestedMode或者bleNoResources而且再也连接不上设备的情况?请问我是不是要手动释放资源或者调用什么函数处理一下呢?
zhikuan,
等连接断开才能释放资源,但不需要手动。
CC2540的资源非常有限,做master 最多只能同时连接3个外设。
另外,你使用的是最新的1.4 版本协议栈吗?
我用的是,我同时连接的只有三个设备,一共四个设备,有俩个是交替工作的,集中器工作一段时间的之后就再也连不到从设备,不知道是怎么回事,我觉得是每次连接之后资源没有释放,我是调用的GAPCentralRole_TerminateLink(sensorType->attr.techBLEConnHandle);进行断开连接的,请问我这种情况是怎么回事?是资源不够用了吗?