This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541换到CC2540的板了上后,FlashProgramer程序就检测不到IC型号了!

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

CC2541换到CC2540的板了上后,FlashProgramer程序就检测不到IC型号了!从规格书上看这是可以互用的啊,就是一个有USB一个有I2C啊!

这是为什么呢?

1.换了IC。

2.换了烧录器。

3.换了操作系统(WIN8换成WIN7)

都没改观!为什么啊?为什么啊?为什么啊?为什么啊?

 

  • tz,

    是自己做的板子,还是TI 的开发板呢?

  • 关于这个问题作如下处理:

    根据你的描述你的烧录器应该是04EB ,但04EB是不支持2541芯片的,这个问题我以前也有在论坛上留言,那还是我刚接触这个芯片的时候,至今这个贴子还没有人回,失望中,如果你硬要用04EB 烧录2541的话也是可以的,先用一块2540让烧录器和编程软件识别,然后拔掉2540的板,换上2541的板子就可以用04EB烧录了,我已经试过是可以的,

    如果你是用CCDEBUGER烧录的话,我就不知道是什么问题了,检查一下电路是否有没有焊好的地方

    另外不得不说一下TI的工程师了,在中文论坛问问题的人,不要总是给一个连接去WIKI ,也不要问是谁的板,这和是不是TI的板也没有太大关系的,既然问了也把其它可能性也写一下,这样免得重复发问,你现在这样,你因答了,人家问题没有解决,这相当蛋疼的事!!

  • Jason,

    感谢你的解答和建议!

    你也可以看到,TI 的工程师们都已经在工作之余非常有限的时间内提供尽量多的帮助了,很多问题都回答的很详细:)

    当然,TI的工程师们更希望看到大家能互相帮助,特别是像你这样有经验的,如果Jason你有对TI 产品非常丰富的经验,TI 会非常欢迎你也能贡献出自己丰富的经验,帮助论坛更加好地发展,当然,TI也不会让大家的努力白白付出,会有很丰盛的奖励等着你,置顶处你也能看到,希望多多参与:)

    tz,

    你用的是jason所说的SmartRF04EB 吗?

  • 应该是可以的。你手上有CC2540 USB Dongle 吗?可以用它试试。会不会你的CC Debugger 有问题?

  • Hi Yan

              我一直以为你们是专职了,所以有些抱怨,不好意思 !!收回刚才不雅的语言,我在此道歉!

             但 确实TI在中文这块做得不是太好,中国市场这么大,开发人员何其多,但到目前为止一份像样的中文资料都没有,这不能不说是对中国开发人员的一份不负责任了,当然这话这么说有些严重了,确实并不是每个开发人员英文水平都很好,我就深有体会,从去年上项目到现在,买了国内的开发板,配了些资料,但说实在的,真的很不好,唯一的一本正规的书也是1.2.1的,如果让TI的工程师用一下中文软件,不知道他们会怎么说呢,呵呵,我们现在的心情就是那样子,

             说到奖励:我最近为2540录制了一份视频教程,约2.5G,时长约5小时左右,有没有啥奖历没有呢,呵呵

  • jason,

    TI 的e2e 论坛,中文的还是英文的,在上面回答问题的都是平日里工作的TI 的工程师:)

    目前TI 的技术论坛,只有两种语言,英语和中文,可见TI 对中国的重视了,其他国家的人,不管他们英语能力怎么样,只能上英语论坛:)

    当然,TI 的中文论坛也在不断改进进步中,已经比以前好多了:)

    关于技术文档,由于要面向全球客户,所以只能是英文,要把英文翻译成其他任何一种语言,包括中文,要保证翻译质量,都需要很大工作量,因为你也懂,有太多文档,太多工具了:( 另外,中国工程师们的英文水品也在不断进步,已经很出色了,我相信将来会更好:)

    另外,让我用中文的软件当然没问题:)让我国外的同事用中文软件,肯定比让中国工程师们用英文软件要难,几乎是不可能:)

  • jason,

    忘了说,关于你的视频,如果愿意的话,欢迎上传到论坛来,看看反响如何,说不定会有惊喜哈。

  • 自己可以根据D2协议做个编程器,不用04eb,05eb,cc debuger .

  • 谢谢大家答复,是自已做的一个Demo板,经过试验,我看是我手头的这个烧录器的问题!

  • 期待你这个视频喔!