大家好:
想在我有个项目:具体是其中一个ble设备处于广播状态,而另一个做主机。我想从主机端这边获取三个广播信道中的其中一个信道的RSSI值。请问有办法吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
想在我有个项目:具体是其中一个ble设备处于广播状态,而另一个做主机。我想从主机端这边获取三个广播信道中的其中一个信道的RSSI值。请问有办法吗?
谢谢!
Haizhi,
木有办法。
第一,在slave 端,每个广播频道都是在广播相同的数据,没有办法做到三个频道分别广播不同数据,所以首先master在应用层,就没有办法区分收到的广播包是来自哪个频道的。
第二,在master端,的确可以收到广播包和scan response 包的RSSI值,但是对master来说,在应用层不会区分来自哪个频道,所以也没有意义,协议是如此规定。
你是想做什么样的应用呢?应该想想其他方法。。。
或者你可以这样,固定37频道广播一段时间,取得RSSI值,再换38频道广播一段时间,同样取得RSSI值,最后39.。。
Haizhi,
我记得你可以在peripheral.c 中的 gaprole_init() 函数中设置初始广播频道, 可以固定在一个.
另外, 你可以通过GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_CHANEEL_MAP, 你要的频道); 这个函数来设置广播频道.
切记, 重新设置广播频道前,必须先停止广播. 设置完成之后,再广播.
测量RSSI 值涉及到射频的知识, 你有兴趣的话可以网上搜索一下 RSSI, 有很多讲解的, TI 用的也是一样的:)