This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2540如何做地址码加密



2540如何做地址码加密

  • jump,

    what do you mean?

  • 就是固件加密,如果对方改了我的蓝牙地址程序就跑不起来,这个要如何做啊

  • jump,

    对方如何修改你蓝牙地址呢?

  • 你们不是有工具可以改地址码吗? 如果别人用spi把我程序dump出来,那他就可以随便烧,如果没绑定蓝牙地址的话

  • jump,

    原来你是想问怎么保护你的flash 不让别人读走啊。。。

    就是你说的那个工具,smartRF programmer, 有个“flash lock” 的部分,在右下角,有个“block debugger commands”, 你烧入的时候把这个选上,这样debug 口就会封闭,这样你的flash 就无法被读走,只能重新擦除flash 再重新烧入,但是你的内容是安全的。

    因为,254x 的flash只能通过debug 口读走,无法通过SPI读走的。

    另外,你干嘛要特地留个后门,让你的SPI口给人家去dump 你的flash内容呢。

  • 那如何防止客户拿了烧录文件后,再找其他家的拿模组,有没有在代码里绑定地址码的功能,它只有用我提供的地址码和与地址码匹配的安全码才能开机

  • 其实,我想问的问题不是这个:

    问题1     我现在有一个主机,他能搜索到环境中相同类型的ble设备,但我搜不到某些手环的广播信息。我猜想是要改某些值,如scan period,scan frequent。但是怎么改如何改,我现在看见两行代码

    // Scan duration in ms
    #define DEFAULT_SCAN_DURATION 8000

    // TRUE to use high scan duty cycle when creating link
    #define DEFAULT_LINK_HIGH_DUTY_CYCLE FALSE

    请问只要该他们就可以了吗??

    问题2       我现在把环境中的设备都枚举出来了,而且存放在一个数组里面,

    // Scan result list
    static gapDevRec_t simpleBLEDevList[DEFAULT_MAX_SCAN_RES];

    那么我连接的时候只要把相对应的设备拷贝到

    peerAddr = simpleBLEDevList[simpleBLEScanIdx].addr;
    addrType = simpleBLEDevList[simpleBLEScanIdx].addrType;

    然后去连接就行了是吧!!

    我想问的是,能同时建立多个连接吗??最多几个??

    问题3     在建立连接后,像iphone的ble软件中可以搜寻 枚举出所有Servce的UUID,和所有characteristic的UUID,我怎么做才能把他们enum出来。