在simpleperpheral与center连接中,我通过往char4的handle+1写入1来使能通知,一旦往char4写入值,就会在center中触发相应的事件,
但是例程只能发送一个字符,最大是可以发送20个的。所以我将char4更改成一个数组,
// Characteristic 4 configuration 只有这个配置的没有更改,其他的都按照char5来进行修改了。
{
{ ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID },
GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
0,
(uint8 *)simpleProfileChar4Config
},
问题是:
在center中,可以收到通知,handle也正确,但是 len却只有1个字符,那value那边都不是正确的数据了。
不知道是不是我改的地方错了。还是是什么原因呢?