我想问一下主机与从机连接及配对的过程。
主机扫描到正在广播的从机,然后发起连接,那么,配对过程也是通过无线发送密码的吗?这个过程跟simpleBLECentralStartDiscovery( void )这个函数有什么关系?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢你的回复,但我还有一些疑问。
疑问一:
在我的程序里的配对过程,是主机和从机各设置一个默认的密码,然后通过密码和配对回调函数simpleBLECentralPasscodeCB,
simpleBLECentralPairStateCB 实现的,但是主机和从机既然不是通过无线发,那么是怎么在密码不同时显示配对失败的,就是这个密码是怎么被使用的?
疑问二:在 simpleBLECentralPairStateCB函数里,有这样的语句
else if ( state == GAPBOND_PAIRING_STATE_COMPLETE )
{
simpleBLEPairingStarted = false;
if ( status == SUCCESS )
{
if ( simpleBLEDiscPostponed && simpleBLECharHdl == false)
{
simpleBLEDiscPostponed = false;
osal_set_event( simpleBLETaskId, START_DISCOVERY_EVT );
}
LCD_WRITE_STRING( "Pairing success", HAL_LCD_LINE_1 );
我不明白,已经配对成功了,还设置事件 osal_set_event( simpleBLETaskId, START_DISCOVERY_EVT );是要干什么。