This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540从机通过主机给另外一个从机发送数据通过什么实现?



一个主机连接了两个从机,两个从机间通信要通过主机转发数据,目前主机收到从机发来的数据,只能返回给原从机,不知如何转发给另一个从机?求指教

  • 首先确保另一个从机可以和主机通信!

  • 两个从机单独都可以同时向主机发送数据,主机也收到从机来的数据后也可以分别回复两个从机,但就是不能把一个从机来的数据通过主机中转发给另外一个从机

  • 您好,

    请参考如下文字说明

    2、GATT-通用属性规范:

    协议栈的GATT层被设计用于两个连接设备应用程序中的数据通信。从GATT的立场而言,当两个设备建立连接之后,他们扮演两种角色中的一种:

    GATT客户端——设备从GATT服务端读写数据。

    GATT服务端——设备的数据被GATT客户端读写。

    这里需要注意GATT角色和LL层的角色是独立的没有联系的。

     

    一个GATT服务包含一个或者多个服务,是一个完成特定功能或特征的数据集合。

    关键字是服务使用的数值,包含属性和配置信息。GATT定义了搜索服务、读属性、写属性的子过程。

    GATT服务的关键字值包含属性和配置信息(描述符)存储在属性表中。属性表是一个简单的数据库包含一小段数据被称作是属性。

     

    除了本身的值,每个属性都有与它相关的下列属性:

    Handle(句柄)——这本质上是属性在表中的地址,每一个属性都有一个唯一的句柄。

    Type(类型)——这个表明数据代码什么,通常被称作是UUID(蓝牙SIG或客户定义)。

    Permissions(权限)——这个决定GATT客户端设备是否能够操作属性值、如何操作属性值。

     

    GATT定义了GATT客户端和GATT服务端之间通信的子过程:

    Read Characteristic Value——通过特殊的句柄来读取值

    Read Using Characteristic UUID——通过UUID来读取值和句柄

    Read Multiple Characteristic Values——通过一些句柄来读取值

    Read Characteristic Descriptor——通过特殊的句柄来读取描述符

    Discover Characteristic by UUID——通过UUID来查找关键字

    Write Characteristic Value——通过特殊的句柄来写关键字值

    Write Characteristic Descriptor——通过特殊的句柄来写关键字描述符

    Characteristic Value Notification——服务端通知客户端关键字值,客户端收到数据后不需要答复,但是需要事先配置为关键字使能通。一个Profile定义了服务端何时发送该数据。

  • 发送指令的句柄是不一样的

  • 请问你是否有较为完整的中文资料呢关于蓝牙协议的 能给一份吗 谢谢了