板子可以和BTOOL通信,但是有效通信距离不到2m,手机扫描不到板子,我检查了匹配电路,和推荐的电路一样的,没有问题。PCB天线也查了,有的部分有0.01mm左右的误差,应该也没有问题。我现在没有办法了,老师说做从机走不通就试试做主机,从机都做不了主机应该也不行吧?大家还有没有什么建议啊,问题出现在哪儿啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
蓝牙通讯 走的是2.4GHz的高频射频电路,这样对电路板的布线要求很高。不是说匹配电路和官方一样 性能就一样的。低频电路,只要你电气上连接上,就没问题,高频就不那么简单。起码的要求
1. 电阻 电容 电感 尽量使用最小封装,这样可以减少整个电路面积;
2. 电容 电感的精度必须要高,尽量使用村田的射频电容 电感
3 电容布局垂直于电感,减少电路的阻抗
4. 布线尽量短,而且要粗;射频电路周围大量覆铜,地过孔要均匀,尽量多的布置,这样可以避免信号的干扰
你还是看看高频电路的设计参考,网上比我具体。先把布局要求搞清楚。