1)我将peripheral的
uint8 pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE;
uint8 mitm = TRUE;
用lightblue连接peripheral时,会要求输入密码。输入对的密码后,会bond成功,Authenticate成功。用断点查看,
// Save off of the authentication state
bondRec.stateFlags |= (pPkt->authState & SM_AUTH_STATE_AUTHENTICATED) ? GAP_BONDED_STATE_AUTHENTICATED : 0;
bondRec.stateFlags = 1。
2)但是如果用开发板做central,central默认密码不论是多少,都会bond成功,但是Authenticate失败。断点查看bondRec.stateFlags = 0.
我有如下问题。
1)central端如果要输入密码,代码里面是在哪里响应啊?协议里central端哪里会从用户输入得到密码,并且发送到peripheral端认证。这个在lightblue里面是可以的,手机会弹出一个对话框。但是在开发板上如何实现呢?多谢!