This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

keyboard进行连接时,要求输入随机密码问题。



各位:

        我是用的CSR101x做的, 看到这里讨论气氛很浓,所以来这里掺和一下。

        用的是CSR  keyboard的demo,与安卓手机相连时,会触发安卓手机的MITM机制(应该就是弹出六位随机密码的功能),怎么做才能跳过这一步,直接与手机相连呢?

        cc254X的键盘demo也有类似的问题吗?

谢谢

  • Leoric,

    问的好!

    赞赏你的勇气!

    配对是HID Over GATT 的必须流程,只有配对过以后,才能发送按键信息。

    TI 有成熟的BLE 鼠标+键盘遥控器的方案,你可以在TI 的官网上搜索到,并且带语音空功能。

    如果有更多的关于CSR 的问题,请参考www.csr.com

  • Hi Yan:

    感谢你的回答。这个东西是用来做蓝牙自拍器的,当手机处于照相模式时,音量+-按钮就变成了快门按钮。所以我的想法是用HID的多媒体功能来做,不知这个思路对不对。

    现在的情况是这样的:

    1.我在apple机上可以跳过配对过程,但是在安卓机上还是要弹passkey对话框。

    2.在keyboard的例程里面,如果加入consumer page,那么普通键盘就可以变成多媒体键盘,多了音量+-和切换media等功能。

    如果我用mouse例程,如果在mouse的HID枚举中添加consumer page,那么是否也能实现多媒体的功能了?

    谢谢