见标题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ANT 可提供简单、低成本和低功耗的解决方案,适用于点对点和更复杂的网络拓朴的短程无线通信。如今,适合诸多应用的 ANT 已发展为成熟完善的技术,可用于收集、自动转换和跟踪运动、健康管理和家庭医疗监控应用中的传感器数据。
德州仪器 (TI) 的 ANT 产品可为传感器应用和移动手持设备提供完整的系统解决方案。借助 ANT 链接的两端,TI 可提供经全面测试的强大的 ANT 系统解决方案 – 从智能电话到传感器应用。TI 的 ANT 解决方案是与 ANT 旗下的公司 Dynastream Innovations Inc 合作开发的 (www.thisisant.com)。
TI 的 ANT 传感器设备是一种双芯片解决方案,其结合了市场领先的射频技术和全球最低功耗的 MSP430™ 微处理器 (MCU)。CC257x 网络处理器是专为 ANT 传感器应用而设计的 2.4 GHz 射频器件。射频 IC 易于集成、成本低,具有超低功耗和卓越的射频性能,其灵活多变的特性足以支持各种应用。TI 的 MSP430 MCU 是基于 RISC 的 16 位混合信号处理器,非常适于传感器设备的超低功耗操作。广泛的 MSP430 MCU 产品系列可提供智能外设的完美组合,易于使用、成本低,具有最低功耗,能够延长 ANT 器件的电池使用寿命,获得卓越的性能。
ANT 的功能可支持移动手持设备制造商提供 ANT+ 可交互运动、保健和消费类医疗监控产品。德州仪器 (TI) 的 WiLink™ 系列率先在连接组合解决方案中实现了 ANT+ 通信。利用 TI 在智能电话市场的连接领导地位,ANT+ 系统已将其范围扩展到移动手持设备市场。有关详细信息,请访问 www.ti.com/wilink。