TI的技术人员:
你们好!
我使用你们的“蓝牙低能耗特性的无线心率监测器”,有一下几点疑问想请教TI的技术人员:
1,要获该参考设计的IOS设备的APP,请问怎么获取啊?
2、我在你们公司网站上(www.ti.com.cn/.../tida-00096 ,可是安装到IOS设备上后,点击打开时,显示应用程序名称的地方就显示“正在安装”,之后就无法点击该应用了。请问这是什么原因啊?
3、在该参考设计指南上说“需要与贵公司签署协议才能使用你们的参考代码”可是我在网站上(www.ti.com.cn/.../tida-00096
4, CC2541+ADS1293的ECG方案,还需要在CC254的程序里编写心电信号的滤波算法吗?该参考设计的软件里有滤波算法吗?
非常感谢您能够回答我的问题!您的回答是对一个刚参加工作的年轻工程师莫大的支持与鼓励!谢谢……