你好我请教个问题,是这样的 我在协议栈1.3 工程量 添加一个捕获功能 和一个定时器 定时器的中断周期400us 定时器是来发送编码电平给其他设备的,捕获口是用来捕捉 其他设备的IO 电平信息来解码的, 现在有个一个问题就是 当缩短 desired_min_interval 的时间后 这个捕获口就是丢失码元 而且定时器发送的编码也会被中断 如果加大6 desired_min_interval 时间后 这个问题能得到改善 但是有时候在刚链接成功那一会而 也会出现捕获信息不准 发送信息也不准的情况。 当链接出现 捕获信息正确后 和发送脉冲不被中断后 ,这种情况会一直保持到 蓝牙被断开为止都不会出现其中过程的任何捕获信息不准的情况。 在这里我请问一下 协议栈里是不是把 6 desired_min_interval 间隔作为系统的最高优先级中断, 如果捕获信息遇到这个6 desired_min_interval 事件后 就被打断呢? 我改如何有效避免这个问题? 系统我必须要实时的捕获到外部的信息 和有效的发送脉冲给外部设备 谢谢