两个板子,一主以从,。 用串口调试助手定时给从机发数据, 速率是 一秒发20次,每次小于20 字节。然后从机用GATT_Notification 给主机发数据 ,同时还把收到的数据发回串口显示出来。 主机收到GATT_Notification发送的数据,也是通过串口显示出来。
问题来了: 从机用GATT_Notification 发的数据 ,在主机不能全部收到, 是不是发的速率太块了。 如果是的话,主机能接受的熟虑是多少。? 或者说可以在主机的代码里面可以设置?
note:
串口调试助手定时发送熟虑为 50ms, 就是一秒钟发20 次。 停止定时发送后,主机收到的数据有部分会丢失而且会延迟。
YAN~~