请问各位前辈, osal_run_system( void )函数中,tasksEvents[idx]中的值是从哪里来的? 因为初始值都是0了,是在哪个函数里此值改变的?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] =
{
LL_ProcessEvent, // task 0
Hal_ProcessEvent, // task 1
HCI_ProcessEvent, // task 2
#if defined ( OSAL_CBTIMER_NUM_TASKS )
OSAL_CBTIMER_PROCESS_EVENT( osal_CbTimerProcessEvent ), // task 3
#endif
L2CAP_ProcessEvent, // task 4
GAP_ProcessEvent, // task 5
GATT_ProcessEvent, // task 6
SM_ProcessEvent, // task 7
GAPRole_ProcessEvent, // task 8
GAPBondMgr_ProcessEvent, // task 9
GATTServApp_ProcessEvent, // task 10
}
这里面的排序号
非常感谢这个论坛里有热心的技术朋友。
我想知道 ;
既然主函数不断通过osal_run_system( void )在检测tasksEvents[idx]的值,以便执行相应的动作处理。
我想了解SimpleBLEPeriphereral范例的程序工作原理是不是如下这样:
tasksEvents[idx] 的值是当某一事件发生时,程序进入中断后的函数将tasksEvents[idx] 赋值了,这样当中断完毕返回
osal_run_system( void )时,就可以根据asksEvents[idx]的值执行相应的任务了?