This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关cc2540的低功耗

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请问cc2540有几种睡眠模式都分别怎样才能够唤醒

  • 您可以参考下 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swru191f/swru191f.pdf 第61--62页

    PM1: Voltage Regulator工作,低功率晶振工作,通过外部中断或者睡眠定时器唤醒进入active mode.
    PM2: 低功率晶振工作,唤醒同PM1。
    PM3: 所有晶振不工作,外部中断唤醒。
  • 1预编译POWER_SAVING;

    2-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=FALSE

    3

    pwrmgr_attribute.pwrmgr_device = PWRMGR_BATTERY;      允许节电

    pwrmgr_attribute.pwrmgr_task_state = 0;

    4   HalKeyConfig(HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE, OnBoard_KeyCallback); 按键使能 关闭按键轮询

    终端在连上网后 等级一个5s的事件   在5s事件里 继续登记5s事件, 达到没5s唤醒的目的,因为要收到协调器的消息  -DPOLL_RATE=1000 每1s唤醒发送数据请求

    实际运行时 , 每1s 黄灯闪一次   这是数据请求的唤醒    然后闪的第五次会在闪  这是5s的唤醒 , 然后我通过协调器给终端发数据   终端接收到了   ,之后协调器再给终端发数据 都接收不到了

    一直没找到原因, 请教TI大神