我有一个项目,使用CC2541, 软件是从SensorTag修改而来
板子上另有一个无源蜂鸣器接在P2.0上通过 PWM(Timer4 通道0)驱动,
目前发现的问题是:单独写个不带其他任何内容的PWM程序驱动蜂鸣器没有问题,但是放在整个程序中(使用了BLE 1.4), PWM输出波形有变形,
我设定的是4K的输出, 在使用了BLE的工程中P2.0输出的脉冲很长,超过了250us的周期,所以输出的声音听起来嘶哑 很难听
因为单独写pwm程序驱动,所以我想应该是软件方面哪里冲突了, BLE的休眠机制我还没有完全参透,请问TI的技术支持,还有各位大牛, 有没有可能BLE自动休眠的时候导致PWM不输出呢,
信号变形不规则的,没有很特定的规律 我正在做其他实验 如有结果在这里贴出