This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IAR编译出错,请教下到底是啥原因?

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

错误:

Error[e46]: Undefined external "GAP_UpdateLinkParamReq::?relay" referred in simpleBLEPeripheral ( E:\...\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\

CC2540DB\CC2540\Obj\simpleBLEPeripheral.r51 )

其他信息:

头文件已包含,然后直接调用的这个函数,为什么不成功?

gap.h文件中有定义这个函数啊,

extern bStatus_t GAP_UpdateLinkParamReq( gapUpdateLinkParamReq_t *pParams );

gap.h的头文件也已经包含在编译选项中:

$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Components\ble\include

不知道是哪儿的问题了,谢谢解答~

  • 看了下文档

    This command can only be used when the local device’s role is Master,估计是这个原因吧~

  • admsadm,

    没错。

    slave的话你用这个去:GAPRole_SendUpdateParam()

  • Hi,Yan

    谢谢你的热心解答,上诉那个问题已经解决。

    但是我使用这个函数设置广播时间的时候,我进行抓包,对比广播的时间好像不太正确。

    比如,我设置一个最大最小广播值均为800,也就是800*1.25 = 1000ms,实际却是1268ms这个样子;

    设置一个最大最小广播值均为2400,也就是2400*1.25= 3000ms,实际上却是100ms这个样子,你没看错!

  • 我想你混淆了广播间隔和连接间隔的概念,广播间隔的unit为625us,连接间隔的unit才为1.25ms。

  • 楼上对的,在SimpleBLEperipheral工程中如下设置。

    // 广播状态 的广播间隔 (units of 625us, 160=100ms 800=500ms)
    #define DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL 800

    // 设置广播间隔
    {
    uint16 advInt = DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL;

    GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt );
    GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt );
    GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt );
    GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt );
    }

    你抓包的广播间隔这么长,不对。可否把设置广播间隔的代码传上来,看一下

  • wenzhong ,你好

    我的本意是设置广播间隔,没看清楚这个函数的意义就设置了,疏忽了!

    谢谢。不过广播设置请看我这个帖子,我疑惑的是广播周期只能在初始化的时候设置,其他地方设置无效~

    难度不能动态设置么?

  • Hi,hua huamao

    我在SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent层SBP_START_DEVICE_EVT事件中设置过

    if(events & SBP_START_DEVICE_EVT)

    {

    ...

    unt16 advIntervalMin = 1600 ; 
    uint16 advIntervalMax = 1600 ; 
    uint8 advType = HCI_CONNECTABLE_UNDIRECTED_ADV;
    uint8 ownAddrType = HCI_PUBLIC_DEVICE_ADDRESS; 
    uint8 directAddrType = HCI_PUBLIC_DEVICE_ADDRESS; 
    uint8 *directAddr = NULL;
    uint8 advChannelMap = HCI_ADV_CHAN_38;
    uint8 advFilterPolicy = HCI_ADV_WL_POLICY_ANY_REQ;

    HCI_LE_SetAdvParamCmd(advIntervalMin,advIntervalMax,advType,ownAddrType,
    directAddrType,directAddr,advChannelMap,advFilterPolicy ); 
    HCI_LE_SetAdvEnableCmd(HCI_ENABLE_ADV);

    ...

    return (events ^ APP_DEBUG_TEST_EVT);

    }

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/67888.aspx

    这个是我发的帖子

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/p/22810/120797.aspx#120797

    这个是我参考的一个帖子。