This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BLE低功耗的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

问一个小白的问题,现在的那些防丢器是工作在pm3还是pm2下的?
pm2的话 纽扣电池好像坚持不到很久。(我测试的是 0.7ma 的电流)
pm3的话 不是要按键唤醒,别人找东西的时候怎么搜索到的呢?
 
 
  • 我也正想请教各位该问题,谢谢你帮提问。请大家指点一下,如何才能把功耗降低,我用是的BMA250加速器作计步器产品,基于keyfob项目上开发。

  • barry & none,

    防丢器的话,正常都是工作在PM2 模式下的,因为必须保持连接。

    PM2下面的功耗,就得看你是如何设置各个连接参数的了,可以根据实际需求,更改你的connection interval和slave latency。

    另外,还取决于你是否有其他定时事件在运行。

  • Yan 你好,非常感谢你的回答,不过 我用最最简单的 不跑协议栈,只是把cc2540 弄到pm2和正常两种模式切换,用定时器唤醒,功耗还是有250ua。就算用纽扣电池也没法用半年那么久,为什么别人做的可以做到呢?这是硬件上的问题么?IO口 都是设为输入。没有任何用电设备情况下了。