Other Parts Discussed in Thread: TPS62730, CC2541
今天发现了原厂keyfob方案测量电量的一个有趣问题。
我看遍了原理图,也不见哪个引脚接出来做电压测量AC/DC转换用。我们通过multitool,发现电量总是在20%左右。我们就改用可调稳压电源,无论电压是在2 - 3.3V的哪个范围,multitool显示电量还是20%,一点都没有变。再研究原厂方案,发现里面用了TPS62730做DC/DC电压转换,输出电压是2.1V。然后我们就把TPS62730芯片拿走,直接使用电源供电给VCC,前面说的的2.1V的测量值跟我们直接使用2.1V电源供电(不使用TPS62730芯片)的测量结果一致,都是20%的电量。当把电源调节至3V的时候,multitool就显示100%的电量。我现在怀疑TI原厂keyfob方案里的电量测试是不是有问题。
请问TI 原厂参考方案keyfob是如何测量电量的? 请问CC2541是不是内部已经有电压测量功能了,不需要再外接电路来做AC/DC转换测量?