This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541的搜索连接问题



大家好:

   我是在keyfobdeom的工程下改的,板子做从机。现在想实现如下功能:

  板子跟手机绑定之后,断开再广播时另一个手机也能跟它连接的上。若想实现绑定的板子别的手机不能跟它连,或是需要手动给个信号才能连接,可以实现吗?需要设置哪些参数呢?

 谢谢

  • 首先,绑定是省去了扫描和扫描回应的时间,绑定的设备,只要在广播就能建立直接连接;所以绑定的设备,依然可以被其他的主机连接,因为照样有广播,扫描可被发现。

    手动发个信号才能连接,这个例程不是这样的吗。simpleperipheral工程中,每次扫描到,点击连接按钮才会被连接的啊,这个可以直接参考的啊。

    当然,你亦可以通过广播的数据,和扫描回应的数据让主机做判断,要不要连接,都是可以实现的