hi,各位大侠,
我基于cc2540写了NP(也是host 从机模式,同时还是gatt server)程序,主控通过uart发送hci命令到cc2540。之前都是可以正常工作的:
1)central发送的请求都能通过hci event事件发送给我的主控CPU。
2)主控CPU发送的message也都能通过cc2540发送给你远端的central。
但是,昨天,出问题了。
a)central发送的profile请求,cc2540都自己回复了,没有通过hci命令发送给主控CPU!
各位大侠请帮忙,非常急!
(另外,我之前的板子烧过BIM程序,有影响吗?我在测的时候全部erase掉了,也还是有问题)