This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

主动添加BLE 的链接事件



  工程有个处理较为及时和耗时较长的任务   我处理的方法是 在收到IOS 数据包后解析 然后在通过 osal_msg_send(registeredRF910TaskID,(uint8 *)pMsgSerial );  //.. 让任务到 系统消息事件里做处理,可是我发现有时候处理该任务时 链接被断开? 我不知道这个断开是因为 处理耗时过长导致 链接本身的链接间隔事件 没有更新还是令别的原因?  如果是处理耗时过长导致,我想问问是否有什么函数可以在处理之前更新一下 2540 和IOS 间的数据间隔链接  这样我就保证在一个间隔周期内 不会重叠到 间隔事件马上开始的时间片 这样我就可以急较好的利用这个间隔周期。 (我不想加大链接参数里面的间隔 DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 这样会导致  数据交互不及时)