This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OSAL 启动后有时候 不更新链接参数



 1 :  uint8   enable_update_request =  DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST; // -->  #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST         TRUE

 2 : GAPRole_SetParameter( GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE, sizeof( uint8 ), &enable_update_request ); 

 3: static void gapRole_ProcessGAPMsg( gapEventHdr_t *pMsg )

我打印了 :debugoutdat1(pMsg->opcode,"opcode=");   有时候启动设备后  GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT 就没有执行          GAP_LINK_PARAM_UPDATE_EVENT    switch ( pMsg->opcode )

 

4:   GAPRole_SetParameter( uint16 param, uint8 len, void *pValue ) --

          case GAPROLE_PARAM_UPDATE_ENABLE: //  更新参数请求  【 就是这 有时候切进不了  】

【!】 我该怎么样才能保证 每次设备启动后 都能成功的更新与IOS 设备的链接参数  如何更新参数失败后 我该怎么从新调用那些函数进行参数更新呢?

 请给以详细点的解答 

  • thinkcore wu ,

    我记得我之前做一个项目,是central设备与perpheral设备进行通信的时候,总是无缘无故断开连接,不知道什么原因。

    后来是使能了一个连接更新参数,这样perpheral就会请求去更新连接参数。

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/59207.aspx

    希望能帮到你~

  • 我的问题是不是 central 收到请求更新参数后  有时候不执行更新参数的请求 造成 Peripheral 没法进行参数更新  这样主从通信参数按照IOS 默认的参数进行 当任务处理时间大于链接间隔允许时间 就会断开链接?  那么请问我怎么才确保 IOS cenral 设备能够保证接受 Peripheral 的参数更新请求呢?