PM1,PM2,PM3模式下的工作电流分别是多少啊?一个大概值就可以了。只是作为项目的参考!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您现在使用时哪个芯片啊?可以通过数据手册来查找电流值,一般在第一页
例如 CC2541 就可以参考 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cc2541.pdf 的第一页
工作模式 RX 低至: 17.9 mA
– 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
– 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
– 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
– 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA