Part Number: CC2642R-Q1
因为某个寄存器没有使能,我们在另外一款芯片遇到了芯片低压掉电时,内核乱跑导致程序被擦除,外设IO电平紊乱之类的重大问题,现在横展到这款芯片,
请问该芯片是否有需要配置的寄存器?在低电压或芯片异常掉电时对内核和外设进行保护,防止出现异常情况;
如果没有需要配置的寄存器,这款芯片是如何进行自我保护的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2642R-Q1
因为某个寄存器没有使能,我们在另外一款芯片遇到了芯片低压掉电时,内核乱跑导致程序被擦除,外设IO电平紊乱之类的重大问题,现在横展到这款芯片,
请问该芯片是否有需要配置的寄存器?在低电压或芯片异常掉电时对内核和外设进行保护,防止出现异常情况;
如果没有需要配置的寄存器,这款芯片是如何进行自我保护的?
CC2642R-Q1 的工作范围为 VDDS 1.8V 至 3.6V。如果低于此值,则可能会进入从 1.77V 开始的掉电状态。如果没有为芯片提供稳定的供应,我们无法保证其运行。当电源电压低于较低的工作电压时,硬件 欠压检测器 (BOD) 应重置设备。
也就是说,如果您在程序擦除、NV 操作期间没有保持稳定的电源电压,则可能会导致问题。你用的是什么SDK?已对 NV 驱动程序进行了一些修复,以使其更加稳健,尤其是在 NV 写入/擦除期间出现断电的情况下。
1 再问一下,电压不在稳定区间时,除了NV操作会有问题,其他地方会出故障吗?例如上面提到的程序紊乱执行、外设IO电平状态错误;
2 我们目前有用到5.10的SDK,请问低压NV操作异常的这个问题是在哪一版本SDK修复的?还是说需要单独配置某个寄存器?
如果您没有将电压保持在VDDS范围内,IO状态,RAM和其他组件将丢失。 进入BOD时,设备实际上会触发重置,因此当使用稳定的VDDS从BOD中恢复时,您会重新初始化。 有几个NV修复程序,一个在5.30,一个在6.20,另一个将在7.10版本中出现。 通常会建议使用最新的SDK来继承最新的修补程序。
你好,针对你的回复我还有如下三个问题:
1 也就是说电压在低于VDDS范围时,芯片会触发reset,如果一直低于VDDS会一直reset,不会导致程序异常执行?
2 目前已知这款芯片异常低压时只有操作NV才会有问题是吧?
3 7.10进一步修复了什么问题?我们目前关于NV的patch已经加上了电压保护和重写保护。
如果该芯片在VDDS上没有足够的电源,它将处于断电状态。
在电池供电的应用中,重要的是要考虑,如果您有1.8V的VDDS电源,任何操作,如NV、Radio TX,甚至从待机状态唤醒,都可能导致负载增加,从而导致电压降低并触发断电检测。这需要在客户设计中进行表征和理解,以始终确保CC2642具有良好的工作电源电压。
NV驱动程序修复与使驱动程序对电源循环期间出现电源损耗的情况更具鲁棒性有关。