大家好:
根据CC2540的datasheet,CC2540共有Active/idle Mode、PM1、PM2、PM3等4中工作模式,通过看datasheet,结合我自己的应用场景,主要有以下几个问题:
1.在硬件设计中,通过在P2.1、P2.2管脚上接一个32.768kHz的晶振,硬件是否就能否支持CC2540在这几个模式之间的切换?
2.CC2540处于PM1、PM2和PM3等低功耗模式下,RF是否正常工作?是否能够正常保持与手机端(iphone)的通信连接?当CC2540由Active/idle Mode转为低功耗模式时,CC2540与Iphone之间的无线连接是怎么样变化的?什么时候能够恢复连接?
3.CC2540处于PM1、PM2和PM3等低功耗模式下,内部的计数器Timer1能否正常使用?在我的具体应用中,想让计数器Timer1一直运行。
4.CC2540处于PM1、PM2和PM3等低功耗模式下,能否保持某一个管脚一直处于高电平,能够点亮一个LED灯。
5. BLE 4.0 stack中是否已经做好了低耗功的工作,模式之间的切换是由BLE Stack完成,还是由用户自己完成?
6. TI关于模式切换的资料不是很多啊,是否有专门介绍这方面内容的文件?
多谢!