现在需要设计一套设备,用的都是CC2541,一主多从。都没有显示设备。
现在为了实现主机和指定的从机连接,我想通过按键来实现,我的想法是这样的:
设备安装的时候,当主机和从机同时按下按键时,主机开始连接按下了按键的那个从机并且配对绑定。不会去连接其它从机。
这样依次按下不同的从机的按键(最多三个),这样就实现了主机绑定并且配对了指定的这些从机。安装完成后,主机只去连接这些绑定的从机。
有什么好的方法可以实现这种功能,请各位指教。
我看到绑定参数里有一个GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_YES_NO,意思是设备可以应答是否允许配对绑定。这个应答在哪里执行呢?