工程师们请问:
我将peripheral跟central这两个范例工程合并来做切换,
所以工程专案里面包含了Client和Server,
那么我要实现的是 peripheral跟central 连线后
central可以使用GATT_Notification 来通知 peripheral , 使用的 connect handle 是
simpleBLECentral.c 里面的 uint16 simpleBLEConnHandle,使用GATT_Notification发出去的回传值为
SUCCESS, 但是为什么peripheral 却没有收到 ?
但在专案预设情况下我不管怎么切换角色就只能让 peripheral GATT_Notification central 是成功的
GATT_Notification是否有什么限制呢?
Thanks your answer