有一套板子,CC2541DK-MINI套件
- CC2541 Keyfob :带灯的那一个。
- Usb dongle :带usb的那一个
- Debugger 小黑盒子
里面有这3个,想自己添加一些功能,把keyfob弄成从机,然后与dongle连接,连成后,发送当前的温度湿度。
看了从机的demo,流程弄懂了。
现在想弄个抓温度湿度的功能,但是没有找到相关demo,demo里sensor tag板子是另一块,
所以问问我的这个板子有没有抓温湿度的sensor。
3Q。。。
还有哪里能下到电路图。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一套板子,CC2541DK-MINI套件
里面有这3个,想自己添加一些功能,把keyfob弄成从机,然后与dongle连接,连成后,发送当前的温度湿度。
看了从机的demo,流程弄懂了。
现在想弄个抓温度湿度的功能,但是没有找到相关demo,demo里sensor tag板子是另一块,
所以问问我的这个板子有没有抓温湿度的sensor。
3Q。。。
还有哪里能下到电路图。。。
可以去 http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC2541DK-MINI 查看,是没有温湿度的sensor的。链接内有相关的参考设计文档,可以下载查看。
套件包含以下硬件组件:
1 个 CC2540 USB 软件狗
1 张 CC2541 密钥卡:密钥卡可以安装在随附的塑料外壳内。它使用一颗 CR2032 钮扣电池供电,并包含双色 LED、蜂鸣器、加速计和两个按钮。
1 个带有附件的 CC 调试器