This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

调度问题



程序中,我想通过pc给usbdongle发送数据对本机uart的一些参数进行修改,修改后立即生效,该如何实现?

  • 杰森,

    这个需要PC端软件支持,你可以修改dongle, 但是你需要有东西能下命令给dongle。TI的工具们不行。

    你可以试一下用串口调试助手之类发16进制命令下去,当然,命令也是你自己定义。

    说白了,没有现成的例子。

  • 你好,问题复杂化了。

    其实我就是用pc通过usb给dongle发一条命令,这条命令包含2540一些参数,例如波特率什么的,dongle收到后进行参数配置并且立即把原来的参数设置改为新的。我是想问如何进行配置更新,是否可以把初始化重新调用?

     

  • 你想改的目标是“USBDongle” 还是 “与USBDongle连接的从机”?

    如果是修改USBDongle的话,我记得是不支持的,除非你能改USBDongle的程序。

    如果是修改“与USBDongle连接的从机”,那么你可以尝试自定义一组profile,通过Characteristic的访问将波特率参数发送到“从机”,从机在收到数据后对自身的串口重新设置波特率。