在程序运行中,我想通过软件指令来使程序复位,该如何实现?
目前我想的是通过flag标志位改变使osal从新运行,觉得不是很靠谱。想问下有没有接口或者什么好的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在程序运行中,我想通过软件指令来使程序复位,该如何实现?
目前我想的是通过flag标志位改变使osal从新运行,觉得不是很靠谱。想问下有没有接口或者什么好的方法。
hciStatus_t HCI_EXT_ResetSystemCmd( uint8 mode );
API参考文档在 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.0\Documents\TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf
你好,我想问一下,手册里面每个cmd对应一个event,这两个有什么关系,有些没看明白(是每个cmd调用后会产生一个相应opcode的evt么?)。里面的cmd是直接调用根据返回值是否success来判断成功么?我用了一下,大部分都是设置,也不好判断是否命令成功了。还有一些比如UTIL_Reset()不是HCI的,应该包含什么头文件?
别想得太复杂,就是一个API给你调用,这么理解就好。
UTIL_Reset()没找到啊。
谢谢你得帮助,我看了你5月学这个时发的帖子:)
我是1.32和1.40对着看的,那个在1.32里
如果只是调用的话,有的接口返回值只有success连失败都没有,我想问下你一般通过什么验证成功
Hi jason
我不会每个函数都去验证,这会很耗费精力,大部分都是根据说明来操作。