This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2540 串口设置



void serialAppInitTransport( )
{

halUARTCfg_t uartConfig;

  // configure UART
  uartConfig.configured           = TRUE;
  uartConfig.baudRate             = SBP_UART_BR;//波特率
  uartConfig.flowControl          = SBP_UART_FC;//流控制
  uartConfig.flowControlThreshold = SBP_UART_FC_THRESHOLD;//流控制阈值,当开启flowControl时,该设置有效
  uartConfig.rx.maxBufSize        = SBP_UART_RX_BUF_SIZE;//uart接收缓冲区大小
  uartConfig.tx.maxBufSize        = SBP_UART_TX_BUF_SIZE;//uart发送缓冲区大小
  uartConfig.idleTimeout          = SBP_UART_IDLE_TIMEOUT;
  uartConfig.intEnable            = SBP_UART_INT_ENABLE;//是否开启中断
  uartConfig.callBackFunc         = sbpSerialAppCallback;//uart接收回调函数,在该函数中读取可用uart数据

(void)HalUARTOpen( SBP_UART_PORT, &uartConfig );

return ;

}

我想问下,这里除了上述的一些参数设置,我想把奇偶校验位和停止位加进去的话该怎么做?

串口初始化后我想把例如波特率、流控、停止位等等的参数在程序中读取出来打印在屏幕上,有没有例如SimpleProfile_GetParameter()这种直接读取的接口?

同样,如果我在程序中要对当前的参数改变的话有无接口?没有的话只能再次调用void serialAppInitTransport( )这个串口初始化函数么?

 

我现在的方法是将参数存取在flash中,设置和读取是都是读写flash里的值,我想问下有没有其他方法。

  • jason,

    你找一下npi.c 这个文件里面的串口驱动初始化函数。

    flash中专门开辟出来了NV段用于存放客户需要的数据,不知道你还有啥特殊要求?


  • /* Stop Bits */
    #define HAL_UART_ONE_STOP_BIT       0x00
    #define HAL_UART_TWO_STOP_BITS      0x01

    /* Parity settings */
    #define HAL_UART_NO_PARITY          0x00
    #define HAL_UART_EVEN_PARITY        0x01
    #define HAL_UART_ODD_PARITY         0x02

    在hal_uart.h里有上面这些设置,但不知道怎么用

    typedef struct
    {
      bool                configured;
      uint8               baudRate;
      bool                flowControl;
      uint16              flowControlThreshold;
      uint8               idleTimeout;
      halUARTBufControl_t rx;
      halUARTBufControl_t tx;
      bool                intEnable;
      uint32              rxChRvdTime;
      halUARTCBack_t      callBackFunc;
    }halUARTCfg_t;

    这个结构体也是定义好的

  • 我看了下,发现对uart的设置实际上就是对单片机寄存器的设置,所有的初始化接口不过是对其进行了封装,所以我去改变寄存器的值就好了