Part Number: CC2642R
和手机绑定配对成功之后,之后多次连接加密都能成功,后面出现手机发送加密请求时,CC2642没有回复。超时之后,手机会把本地的绑定信息删除。导致下次连接时会重新发起绑定配对。
从空包看,就是手机的Initiator Address 变化了,它变为69:26:2F:4B:CF:0A (Resolvable),所以CC2642没有应答加密请求。我们的配对是需要输入6位密码的,从用户角度,重连多次之后会弹出绑定配对窗口,影响体验。请问这个怎么解决

SDK版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04
IAR平台
手机型号VIVO X60