HI TI Engineer
我现在想存储6个字节在flash里,是不是应该放在XDATA里?
如果可以,我用void HalFlashWrite(uint16 addr, uint8 *buf, uint16 cnt)进行写入,那addr对应的是不是flash的直接地址(如:e391 e392等这样的地址)
但我进行写入,在写入之前我是进行erase操作的,但还是无法写入;
另外,void HalFlashRead(uint8 pg, uint16 offset, uint8 *buf, uint16 cnt);为写函数,pg 和offset是什么参数;希望得到您的回答,谢谢!